This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:VCCAD 序列

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569639/tms570lc4357-vccad-sequecning

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们在数据表中指出、Hercules 器件 在 VCCIO 的斜升和 VCC 电源电压之间没有时序相关性、但 VCCAD 呢?

在 VCCAD 稳定之前、是否可以释放 nPORRST?

ADC 内核的内部复位(Pena)是否足以确保它们正确加电? 我的意思是在 VCCAD 变得稳定后意识到 Pena。

谢谢、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    不仅需要通过 ADRSTCR 中的 RESET 位释放 Pena、还需要将 ADRSTCR 中的 RESET 位设置为高电平以使 ADC 模块从复位状态释放。 一旦复位被释放、需要在任何转换开始前设置 ADC_EN。 谁将提供 VCCAD? 您能否在此时检查 VCCAD 是否稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢快速回复以及提示 Pena 不足以释放复位。
    其理念是为 ADC 提供5V 电压、并且稳压器需要更多的时间来实现稳定、PGOOD 信号或 VMON 可用于向 SW 例程发出信号、指示 VCCAD 已达到其电压电平。

    问题实际上归结为、我们是否需要等待释放 nPORRST 直到 VCCAD 稳定还是不稳定?
    如果我们没有等待 VCCAD、但确实在 SW 中等待 VCCAD 稳定、ADC 是否可以完全正常工作?

    谢谢、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    ADC 测量的精度取决于干净的 VCCAD。 您不想在不等待干净的 VCCAD 的情况下启动任何转换。 如果这意味着 nPORRST 需要被扩展、那么可通过使用 nPORRST 门控 PGOOD 来完成它。 或者、根据您的建议、将 PGOOD 作为芯片的数字输入并轮询输入、直到 VCCAD 稳定。