This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EK-TM4C1294XL:EK-tm4c1294xK-Linux

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569238/linux-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xk-linux

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Linux

主席先生,

1。 我购买了新的 EK-tm4c1294xl launchpad

2.从 TI 网站下载了 CCS7和 spma072项目。

3.在 Linux 64位操作系统上成功安装了 CCS7

4.已成功编译 Enet-S2E 项目

5.调试 Enet-S2E 时,将其给出的错误消息投影出来

Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00007FF0处的值不匹配请验证目标存储器映射。

Cortex_M4_0:GEL:文件/home/sathish/workspace_v7/enet_s2e/Debug/enet_s2e.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

 请提供一些解决问题的建议。

谢谢你。

Sathish Kumar n

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至 TM4C 微控制器论坛。

    此致、
    Yordan