This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:如何将程序刷写到定制板

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569007/tms470mf06607-how-to-flash-my-program-to-the-custom-board

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件: SEGGER

您好!

我在定制板上使用的是 TMS470MF06607微控制器。

我想将程序刷写到我的定制板上。 为了将代码刷写到定制板、我使用的是 XDS100V2 ARM 20引脚 JTAG 仿真器。

我设计的定制板类似于 TMS470M HDK。 每个连接都是相同的。

但我无法将代码闪存到我的定制板中。 您能不能就此问题向我推荐一些解决方案。

此致

Arun Kumar.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个疑问。 如果我使用 XDS100V2 ARM JTAG 仿真器来刷写 TMS470M HDK 的代码,它会正确地刷写代码。 因此它可以正常工作。 如果我尝试将代码刷写到我的定制板、则意味着它不会被刷写。

    我是否要在 CCS 配置方面进行任何其他更改???
    如果我想进行这些更改、您能解释一下这些更改吗...

    此致
    Arun Kumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您能否使用调试器连接到电路板?

    请勿尝试"错误为..." 但是、只需在 CCS 中打开器件目标配置窗口、右键单击器件 CCXML 文件、然后"启动"调试会话。 然后"连接"到目标器件。 通过这种方法、您可以避免像在"Debug As"方法中那样自动跳转到闪存编程。

    您是否可以连接将告诉我们很多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事。

    您能否向我展示您正在使用的"XDS100V2 ARM 20引脚 JTAG 仿真器"。

    有2个20引脚接头封装。 一个由 TI 使用、另一个用于大量 ARM 目标、并且与 Segger J-Link 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回答。 我连接了我正在使用的 ARM 2x10引脚 JTAG 仿真器的链接。


    www.ti.com/.../tmdsemu100v2u-arm


    此致
    Arun Kumar.N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我尝试过您在前一封邮件中告诉我的内容。 右键单击该 CCXML 文件后、我没有获得任何类似的"启动"选项。
    您能解释一下点击该 CCXML 文件后的步骤吗? 因为在单击该 ccxml 文件后,我只获得了“启动所选配置”等选项。 如果我单击该选项,我的程序也不会被刷写。 "Terminate"按钮仅出现在该调试窗口中。

    主席先生,请你就这个问题提出一些建议。

    此致
    Arun Kumar.N