This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:如何处理引脚"V19"和"W18"对于 AD2IN[24]

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568811/tms570lc4357-tms570lc4357-how-to-treat-pin-v19-and-w18-for-ad2in-24

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK

大家好、TI 专家、

 

我们的客户正在设计基于 TMS570LC4357-EVM (TMDX570LC43HDK)的原型产品。

他们向我们发送了有关 TMS570LC4357产品说明书(SPNS195C)中"终端配置和功能"的问题。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms570lc4357.pdf

 

从"表4-1。 ZWT 多缓冲模数转换器"数据表(SPNS195C)、

我们的理解如下:

 AD2IN[24]同时连接到"V19"和"W18"。

 

这种理解是否正确?

 

我们的客户希望将 V19用于 AD2IN[24]。

如果您告诉我们建议的"W18"治疗方式、我们将不胜感激。

 是否应打开"W18"?

 或

 是否应将"W18"连接到 V19?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matusan、

    PCB 布线应连接到这两个焊球。

    产生这种重复的原因是、由于应力的原因、BGA 上的极角焊球最有可能打开。
    因此、通常我们只在转角三个焊球上放置 GND。

    但在本例中、有一个信号。 因此、我们使用了两个相邻的焊球、如果其中一个确实打开、另一个则保持打开
    连接到 PCB。 我希望这是有道理的。

    简而言之:冗余连接存在重复、因为这些特定的物理焊球最有可能由于压力而"打开"。

    -Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
     
    感谢您的详细解释。
    非常感谢您的帮助。
    我们理解重复的原因。
     
    我们的理解如下:
     - AD2IN[24]被连接至 BGA 封装内的"V19"和"W18"。
    (您使用了"复制"一词。)
     -"V19"和"W18"都应连接到 PCB。
    (您说过" PCB 布线应连接到这两个焊球"。)
    这种理解是否正确?
     
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、完全正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    此信息非常有用!

    此致