This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:SPI 瞬态错误

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568622/dk-tm4c129x-spi-transimission-error

器件型号:DK-TM4C129X

尊敬的所有人:

我的客户遇到 TM4C SPI 端口问题。 通过 API 使用 SPI 会导致错误的传输:

它们正在传输三个字节、并且在主控模式下传输的第一个字节在 MOSI 线路上不正确。

什么是错误或必须更改?

请找到附加的项目 zip 文件和日志输出。

e2e.ti.com/.../3630.spi.zip 项目 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我能够再现代码和代码中遵循的说明的问题。

    FSS 信号的连接缺失是问题所在。 在为从器件侧添加 FSS 代码并在电路板上进行连接时、事务按预期进行。