我们正在开始一些内部开发、我正在寻找一个方向、以确定哪种产品系列最适合。 我想与其他人讨论这一点、但似乎无法获得合适团队的电话号码。 我想我正在寻找一个技术销售团队。 您能给我提供这些信息吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在开始一些内部开发、我正在寻找一个方向、以确定哪种产品系列最适合。 我想与其他人讨论这一点、但似乎无法获得合适团队的电话号码。 我想我正在寻找一个技术销售团队。 您能给我提供这些信息吗?
谢谢、
Donny、
我知道有时面对面的通话是最好的方式。 但是、满足您要求的决策可能不是那么复杂、其他用户无法通过 E2E 论坛提供服务...
如果您愿意分享一些关于您的要求、目标、限制或其他任何方面的指导原则、这里的学员一定能够提供帮助。
你将会怎么做? 通信? 数据记录? 某种接口? 自动控制? 实时控制?
它对价格非常敏感吗? 将提供哪种功率? 电池? 交流/直流转换器? 乙醚?
还有其他意见吗?
此致
布鲁诺
[引用用户="f m.]*公共论坛可能不是交流敏感信息的场所。 [/报价]
真的!
但是、如果询问正确的问题-非敏感信息-可以获得正确的信息...
本质上、与现场应用工程师的首次对话不涉及 NDA。。 虽然这可能是美国最快乐的员工、但他也可能有一个资源丰富的大学朋友、他稍后会见面喝杯啤酒、一些非正式的敏感知识可能会随着第四杯啤酒而来回流动...
我相信,在这样一个论坛上组织他的基本问题的海报,只能帮助他更清楚地看到要求。 当然,在第一个疑问得到解决后,他可以随时为适当的人进行预防。
(顺便说一下、我找到了用于永无休止运动能量收集器的解决方案、我正在寻找一个 MCU 来控制它... -不、不是...)
请允许我们注意到、备受推崇的供应商"太忙或被认为不适合"做出回应、因此您被抛在外卖。
联系供应商最近的销售办事处似乎是合理的-这是不是吗? 为了获得最佳参与度-您可能会考虑为您列出的内容添加大量(部分)详细信息。 坚固/I 电源1.5KW 无刷电机-由电池供电-因此您将"电池与低功耗"联系起来证明不是"通用型"。
与其他器件的连接需要(一些)具体细节-它非常宽泛/模糊、几乎没有用处。 例如-信号模拟是什么类型的其他器件、速度、电压电平等?
似乎(您)必须(首先)提供请求"开始方向"的供应、然后才能与供应商的 FAE 接洽! 他们与我们的外人一样不太可能掌握您的全部(但未具体说明)意图。
您注意到"价格敏感"是"内部开发"的充分理由。 但是-"最近、集中、成功的经验"和"专业、昂贵的设备的所有权"-项目与您的项目密切相关/重叠-是否"内部"? 尤其是在项目超出团队的最新经验、设备/测试/开发库存和核心专业知识的情况下。 在内部-根据公司/我的经验-经常证明、第二(甚至是上帝禁止、第三)是"价格敏感的冠军!"
(有时-某些开发需要50至100K+(美元)的专用设备-如果您没有这些设备-您对价格(欲望)的敏感性会使您从"内部!"难以接受) (可能是"我们/他人的家...")
我同意----至少对我来说,没有令人信服的内部发展理由。 通常、这与专利问题或软件 IP 有关。 无论如何,这不是我们要决定的...
"低功耗/电池供电"的情况也不清楚。 TI 拥有专门用于此类操作的 MCU、即 MSP430系列。 但是、我会将它们放置在"很少打开/大部分处于睡眠模式"的抽屉中。 该内核是16位专有内核、与 ARM 无关、但可以使用 CCS 进行处理。 最新改进是 MSP432、这是一种带有 MSP430外设的 Cortex M4内核(以保持一定的兼容性)。 但是、该器件并不是非常成熟。 我再次建议使用 TI FAE 来解释其优点和缺点。 和指定您的性能要求-两者都具有有限的时钟频率(MSP430主要为24MHz、MSP432最大为24MHz 48MHz)。
对于容量更大的电池、您也可以使用 TM4C。 但您需要研究运行时间要求(性能)、电流要求、电池容量和寿命。
和 BTW、其他供应商也有低功耗 MCU -我想说、有些供应商在低功耗/低性能范围(Cortex M0/Cortex M3)内拥有更大的产品系列。 从一开始就不要阻碍太多的可能性。
[引述 USER="CB1_MOBILE "]我们可以注意到,备受尊敬的供应商“过于忙或被认为不适合”作出回应,因此您被要求重新吸引外人[/引述]
--似乎很明显,我也是这样一个“外行人”。
[引用用户="f m."]我似乎也是一个“重新思考”的人...[/引述]
如果我能很好地注意到,这是一个特别"杰出"的外部/论坛贡献者,特别受到这么多人的赞赏,在这里已经很长时间了! (在其他地方不是那么秘密)
上述"主动"-甚至是主动-特别是主动-我们之间的明显协议。 (在本例中)
海报(完全)无法证明"内部"或更低的功率(由电池操作强制)。 同样、我们的电池可驱动1.5KW BLDC 电机! (以某种方式、电池不限于低功耗!)
而且-非常棒(我们两个)、提醒我们一个简单的事实、"一个供应商"可能并非-在任何时候-对于所有应用程序-都是最好的! 任何严肃、称职、能干、"内部"的团体都怎么可能错过这一点呢?
[引用 user="CB1_mobile "]现在您的50kW 优于我的1.5KW -请查找朋友 F.M.至"前100KW"。 [/报价]
很抱歉、在这里邮寄。 刚刚处理了500W 电池-用作 UPS、以便在装配线中控制工业 PC 的关闭。
但是、手机、尤其是智能手机、并不是大功率、电池供电设备的极端示例。 即使是几千 mAh、也与 CR2032运行的数据收集器器件"一周一次"形成了相当大的对比。
BTW,如果您想让客户放心,请将电池焊接在...
[引用用户="f m"]... 如果您想让客户放心、请将电池焊接在...[/QUERPLET]中
而且-这位记者确实做到了这一点! (W/(部分)客户的鼓励-但仍然-公司/我坚持、"有罪!")
在更一般的情况下、"产品知识前沿"-正如电池所假设的"舞台中心"-这里的人是否可以推荐他们的最佳电池?
标准可能包括:mAh、尺寸、电压、成本以及电路连接的简易性。 我的小箱子一直喜欢"AA"尺寸-最后为定价过高、供电不足的9V 预留了位置。 Li-Ion 现在、"统治土地"、同时存在严重的尺寸损失-取决于应用-更大功率的稳健性可能会"宽恕"更大尺寸的罪孽! (也许)。。 (有时)...
[引用 user="CB1_MOBILE "]本记者确实做到了这一点!
这里也一样!
我们设计了基于超级电容器的电路板、因为目标是仅为功耗极低的 RTC 供电。 由于某种原因、超级电容器无法正常工作、我们使用了一个小纽扣电池。 由于没有空间(再次)使用合适的支架、因此会有另一个带焊接电池的电路板! 一个月前批准!
有趣的故事:我确实想起了我们过去销售产品的三代制造商,当时我收到了他的一款产品,只是为了找一个焊接的电池而进行维修,这对我来说是不可思议的! 也许几年后、我的三代人也会被诅咒... :(