This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX470MF066USB:TMDX470MF066USB 引脚详细信息

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569193/tmdx470mf066usb-tmdx470mf066usb-pin-details

器件型号:TMDX470MF066USB

您好!

我想在我的项目中使用 TMS470M 微控制器 USB 套件。

该项目的要求是两个 CAN 外设和一个 LIN 外设。

因此、我想知道 USB 套件上填充的引脚详细信息、以便可以使用外部 CAN 接收器。

请任何人告诉我们可以从 USB 套件中取出哪些引脚。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

     请查找随附的 USB 记忆棒原理图。 尽管该器件具有两个 CAN 接口、但只有一个接口连接到板载 CAN 收发器(J13)。 您可以在 J15连接器上找到 LIN。

    e2e.ti.com/.../6708.TMS470M_5F00_Stick.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J14和 J15上没有 GND 连接、因此您实际上无法很好地将任何东西"连接"到它们。
    您基本上只需环回并在 P1、P2上使用 GND 点进行探测即可。

    如果您想扩展套件、则需要获取 TMS470MF066 HDK。