This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:Halcogen 单元测试支持包

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628880/tms570ls1224-halcogen-unit-test-support-package

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGENSAFETI-HALCOGEN-CSP

您好!

我是 TMS 570的用户、正在设计一款符合 IEC61508认证的产品。 我需要 Halcogen 自动生成的代码的单元测试软件包的器件型号。 请为我提供文档和链接、以便我下单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    单元测试支持是 Halcogen CSP 封装的一部分。 本产品在 TI.com 上有自己的页面、位于以下链接 :www.ti.com/.../safeti-halcogen-csp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daven

    非常感谢您的回复。 Honeywell 已购买合规性支持包的许可证。 但是、我注意到提供的单元测试套件仅支持 Code Composer Studio。  

    是否有适用于 IAR 工作平台的 CSP?

    此致

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    我将与我们的软件团队就此进行核实。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    作为更新、负责 CSP 封装的 SW 销售线索已离开办公室、下周将返回。 希望他能在回来后很快与您或我回到这个话题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    不、我们没有用于 IAR 的 CSP、目前我们没有计划支持 TI 编译器之外的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从互联网上下载了 CCS、并使用 Halcogen CSP 对 halcogen 生成的代码执行单元测试。  

    很遗憾、我无法获取目标配置、请提供文档来为 TMS570LS1224PGE 创建有效的目标配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    如果您尝试在 CCS 中创建一个简单项目并连接到电路板、则会有一个名为的文件 .ccxml。 此文件称为目标配置、必须作为输入提供   

    此外、对于构建选项、您不能直接给出、您需要将它们放入 TXT 文件中并将其作为输入提供。

    下面的文件夹中提供了一些示例构建选项文件。 您可以创建一个类似的选项并选择此选项。

    C:\ti\hercules\SafeTI-HALCoGen-CSP\ _v01.00.00\HALCoGen\HALCoGenTAU\BuildOptions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daven:  

    我们正在与 TUV 一起进行概念评估。 作为 TUV 评估意见的一部分、我们获得了有关 SafeTI 的反馈、您能帮助回答他们提出的问题吗

    1.在哪里可以找到 Halcogen τ 的鉴定文件。 此工具用于对 halcogen 生成的代码进行单元测试。  

    2.我没有找到参考天气,Halcogen Tau 被归类为 T1、T2或 T3工具

    请回答这个关于优先级的问题  

    此致

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srikanth、

    我相信我们通过本地 FAE 支持提供了这种离线解决方案。

    要在线填写答案、我的理解是工具分类报告中应包含工具分类、具体取决于您对工具的使用情况。 因此、TI 只能提供有关 TAU 工具只是管理测试用例执行的脚本的指导。 因此、它对产品安全没有直接影响。 因此、您应该评估验证测试列表以将其输入到 TAU 工具中的方法、并评估/确认每个预期测试用例的执行情况。 但是、这些验证不在 Tau 工具本身的范围之内。 总之、τ 工具应等同于 T1、但这是您需要根据使用方式进行评估的内容。