This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:使用 Kiss FFT:错误

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568746/compiler-tm4c123gh6pm-using-kiss-fft-error

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我一直在寻找一种简单的 FFT 算法(我的应用在内存或延迟方面并不是特别严格)、我发现了 Kiss FFT 以及这里的代码:  

作为一项测试、我尝试在附加的链接上复制和粘贴代码。 奇怪的是、它编译完美、但当我尝试在调试中运行时、所有的错误都会丢失、开始抛出异常并最终中止。

是否有人尝试使用 Kiss FFT、如果有、他们是否成功? 是否有任何想法、问题可能是什么? 我刚刚了解到 TI 有一个 FFT 库、我可以尝试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到"kiss"让我兴奋-"Jim -放下我们的喉咙"(每篇文章)-不是太多...

    您的问题-您能否提供最主要的异常、警告(理想情况下为错误)、以便这些异常和警告(某些)有线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不是车门的粉丝吗? 我对你感到抱歉。 感谢您的回复。

    一旦我进入"float buf[size]"行并尝试在 CCS 中"步入"、我就会浏览一系列代码行、这些代码行试图为缓冲区分配内存、但最终会:

    然后...

    最终、在这里...

    我认为浮点可能有问题、因此我将其更改为 int、但结果相同。 如果有任何建议、我将不胜感激。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    malloc 返回0。 堆已用完(可分配内存)

    Robert