This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 描述安全手册的安全机制执行时间

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568198/describe-the-safety-mechanism-execution-timing-of-the-safety-manual

我正在阅读《TMS570LS31x 和 TMS570LS21x 基于 HerculesTmARMRegistered的安全微控制器安全手册》(SPNU511D)。

我有一个问题、安全机制执行时序在"建议的安全功能用法的附录 A 摘要"中描述。

例如,第78页的“CPU2B:LBIST STC 的引导时间执行”。

安全机制名称是"引导时间执行"、但诊断操作是"定期/按需"。


这是“启动时”是对的吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arriy、

    因此、此列显示"连续"或"定期/按需"。

    解释的最佳方法可能是将 CPU2B 与 CPU1进行对比。

    CPU1是 CPU 锁步比较器、被列为"连续"。
    这意味着:
    A.它在您的应用程序运行时运行
    B.它始终有效(持续)... 它会检查每个周期
    两个锁步 CPU 之间的不匹配。

    CPU2B 是 CPU 的 LBIST 测试。 它被列为"定期/按需"
    它仅在从安全库开始的有限时间内运行。 启动测试、直到测试完成。

    现在我将停止解释、重点介绍"定期/按需"的含义、而不是详细说明优缺点;但假设每一个都有重要的作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    感谢您的回答。

    我知道 进入这条线路的是"连续"或"定期/按需"。

    您在其中选择了最接近的一项、这是否正确?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    我不知道“选择”是什么意思,因为我看它的方式,这是对测试“类型”的描述... 在线或离线。

    它不像有任何选择。

    您确实需要知道需要显式触发离线测试、在某些情况下、您的安全分析可能会说您依赖于其中一个定期测试、并且在特定的时间间隔内重复测试非常重要。

    而"连续"诊断在后台运行、您无需显式执行它们。

    您是否需要添加任何内容以使其更清晰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然同意安东尼的意见。

    但是,我不能确定以下内容的含义:

    [引用 user="Arriy"]您在其中选择了最接近的选项时,您的识别是否正确?

    Arriy、您能进一步解释一下您的这项陈述是什么意思吗? 该列旨在描述如何实例化诊断机制。 它是连续的、或者必须一次性(引导时间)或定期执行/调用。 无论是启动时间还是定期、这都是按需诊断、因为代码必须特意调用执行诊断的软件、即不会自动发生。 这是否消除了两种选择可能性?