This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:功率耗散估算

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568827/rm48l952-estimation-of-power-dissipation

器件型号:RM48L952

你好
我的客户正在计算 出他们可以在哪个位置运行 RM48L952的最大频率、并想知道他们是否可以在某个位置使用电子表格(或任何其他工具)来估算微控制器的功耗?

我不知道有什么东西,你能不能建议他们有什么东西可以用吗?

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    否、我们没有功耗估算电子表格。 我们拥有的唯一估算工具是一个公式来降低数据表的建议运行条件表中的*最大*功耗规格。

    客户只是担心热估算、还是在这种情况下、他们有需要达到的低功耗模式目标。

    如果是后者、除非其电源实际上可以"关闭"、否则 RM48器件实际上并不适合。 在最坏情况下、大约50%的功率与泄漏相关、如果电源打开但时钟全部关闭、则将会出现泄漏。 该组件对过程、电压和温度非常敏感。

    RM48器件确实有多个电源域、但如果每个可选域都关闭、最终结果可能是~10%、因此效率不是很高。

    -Anthony