This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:1.2V 和3.3V 的外部电源正常电路电压范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3702, TLV803, TLV810, TLV809, TPS3890, TPS3823, TPS3824, TPS3820, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/625436/rm57l843-external-power-good-circuitry-voltage-ranges-for-1-2v-and-3-3v

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3702TLV803TLV810TLV809TPS3890TPS3823TPS3824TPS3820TPS3828

您好!

我从数据表中注意到、对于 VCCIO、建议的1.2V VCC 内核工作范围为-5%、1.2V 的+10%以及3-3.6V 之间。  对于使用外部电压监控器的情况,是否有一个参数可以在1.2V 线路或3.3V 线路超出*推荐*范围时重置 MCU?  CPU 能否在这些值之外可靠运行、例如内核的1.12V 至1.32V?  是否有针对 VCC 内核和 IO 的外部复位阈值的建议?

最棒的

Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件经过特性鉴定和测试、可在建议的工作范围内正常工作。 是的、如果一个或两个电压都超出建议的工作范围、尤其是当电压较低时、最好将器件复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    感谢您提供这些信息。 您是否知道 TI 是否有针对简单电源监控电路的建议、这些电路是专门设计用于在没有 TPS65381等额外看门狗或电源功能的情况下与该器件配合使用的? 我想自己滚动、但如果 TI 制造的是简单可靠且预先调整到 RM57值的产品、则值得考虑。

    最棒的

    Josh Karch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS3808系列或许可满足您对低端保护的需求(TPS3808G12和 TPS3808G33)。 我会将此主题推送给可能有更多建议的电压监控器人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob, 感谢您的建议--我也在查看 TPS3702系列,但会查看该部件。

    最棒的

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    我们拥有的最基本的监控器是 TLV803/TLV809/TLV810。 这些是开漏、推挽输出类型和低电平有效或高电平有效复位输出中的简单3引脚器件。

    下一个级别是可编程延迟监控器、例如 TPS3808和 TPS3890。

    下一级功能是集成看门狗、例如 TPS3820/TPS3828/TPS3823/TPS3824。

    要按功能类型查看我们的监控器的有序列表、请参阅我们的 TI 监控器参考指南:

    http://www.ti.com/lit/sg/slyt361d/slyt361d.pdf

    如果您需要任何其他支持、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com 、谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    很抱歉耽误了很久才给你回电- 我很感谢提供的所有部件信息-

    最棒的

    Josh