This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何连接 TFT 显示屏(10引脚)

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567995/ek-tm4c1294xl-how-to-connect-the-tft-display-10pin

器件型号:EK-TM4C1294XL

如何连接 TFT 显示屏

(ECTM4C1294xl)应该使用哪个引脚

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了您的显示屏是否可以与3V 信号配合使用?
    您是否查看了显示屏数据表以了解需要连接哪些引脚?
    您是否检查了显示屏输出3V3 (如其显示的+5V 引脚、并且您无法向 TM4C129x 发送5V 信号)?
    显然、此显示器具有电源连接和数据(时钟、芯片选择、MISO、MOSI)。 您需要弄清楚显示屏需要哪种类型的通信。
    如果您计划使用 Bit-bang 控制、那么-如果所有电气要求都可以-您基本上可以选择任何 GPIO、并在软件中处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道该板/显示屏、供应商的网站目前显示故障。

    不过、根据少数引脚判断、它仅是串行(SPI)。

    不是我最喜欢的方法、因为:

    • 大多数 LCD 芯片不提供通过串行接口的回读
    • 带宽相当有限

    除了 Bruno 对电气接口的担忧外、请查看此器件是否满足您的性能要求。

    首先、研究写入多个像素值的最快方法(SPI 写入序列)、并计算屏幕填充所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Berat barlas "]

    如何连接 TFT 显示屏[/报价]

    更好(更重要)的问题是:"为什么从要求如此苛刻的显示和接口开始?"

    "简单"开始构建您的知识、能力和经验。    过于复杂的(TFT)实现了"疼痛/痛苦/延迟/沮丧!"

    最近出现了一个"漂亮"的帖子(就在这里)-建议更适合显示(清晰)"第一个努力"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arduino 网络搜索带来了大量与表面相关的点击。 这可能解释了 OP 的想法、甚至为他提供了一些代码示例。
    但您是对的-即使是 Arduino 示例、运行起来也可能会很麻烦。 我希望性能极差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是 F.M. 确实如此。  员工/我(正在娱乐)正在观看一个大型人物(痛苦地)在 Arduino 控制(轻轻使用的单词) TFT 上画。  第二杯(热巧克力)和这一特征的"上半部分"(可能)(几乎)可以识别。  (这与电流 "曲柄"-正在下坡...)

    Kilimanjaro 就在那里-发出(强烈)警笛-但并非所有人都应该关注/屈从于如此明确的"过度挑战"。  (这里的工作人员扭曲了她的脚踝攀爬停车场)
    和往常一样- kiss 规则-即使-尤其是-该方向似乎(近乎)"在这里被禁止!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述]游泳英文频道"似乎"容易! (学习后立即学习-如何游泳...)[/quot]
    过分信任和无视后果是青年的特权。 (不确定我在这里是谁)。
    这就是为什么几乎完全是青年被征募参加军事/战争的原因.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m."]这就是为什么几乎只为军事/战争起草青年.[/引述]

    我们可能会注意到、这就是"我的"命运。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的也是。 回想起来,当时我很天真...

    我的“命运”不能与埃尔维斯的兵役相比——而是处理 AK-47副本而不是吉他。

    顺便提一下,由于 OP 似乎仍然不存在(或者已经放弃了这个线程),我们可以继续沉溺于迷之中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是"消化?"

    "如何连接到(最不寻常的) TFT "之后(近)放弃海报-是否符合"吸引"注意力和严格关注的资格?

    相反-你、布鲁诺、罗伯特和我都用"更合适的方法"来"更好地满足"初学者的第一个努力。
    同样,"大山"的事实证明,规划不当(即计划外)和无技能的"攀登!"的理由不恰当。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我们通过"尽职调查/亲吻"的评论来吓唬 OP。

    似乎不是第一次让初学者在第一次看 Arduino 表面的背后时感到震惊...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m."]也许我们害怕 OP 离开了[/引述]

    难道他"未受过学校教育的购买"不久就成为孤儿、显示过于复杂的人--是否(正确)实现了这一点?   不是很醉人——但真的———亲吻规则!

    这种初学者必须被教导,“总是看魔术师的“手”。   (这就是实际操作发生的地方...)