This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:工业环境中的振动级规范

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568578/rm46l430-vibration-level-specifications-in-industrial-environments

器件型号:RM46L430

从安全的角度来看 、RM46x 系列微控制器似乎已填满。 我们对恶劣环境下的性能有一些疑问:

在恶劣的工业环境中、当我们在控制系统中使用这些微控制器时、这些微控制器的可靠性如何? 例如、如果它们用于汽车行业的 ECU、典型的高振动环境、那么对组装在 PCB 上的微控制器有什么影响?

2.这些微控制器在这些场景下是否有任何测试证书、主要是振动场景下的测试证书?

3.这些微控制器在振动环境下符合哪些规格?

4. 如果使用 BGA 或 QFN,情况可能会有所不同。 对于汽车行业的 RM46x、可以在其中选择什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dharanidhar、

    从安全角度来看、我们无法提供任何数据或认证。

    这是一个系统级设计问题、不仅涉及封装、还涉及 PCB 材料组、组装工艺以及终端系统所承受的应力。 因此、这确实是一个超出我们提供的组件级安全数据范围的问题。

    TI 确实提供了封装的通用(基于封装系列)、质量和可靠性信息、但这与"功能安全"不同。 不过、查看这些附注以获得一些指导可能很有用。

    对于 RM46的 BGA 封装、它是'nFBGA'类型、应用手册为:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    这里有一些可靠性信息、但您需要决定它是否适用、或者您是否可以从中得出任何结论。

    您可以查看此页面以查看可用的应用程序报告:
    www.ti.com/.../SMT_and_application_notes.page

    此致、
    -Anthony