This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:对 TMC4C1290NCPDT 进行编程

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568029/tm4c1290ncpdt-programming-tmc4c1290ncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我需要在生产环境中的 TM4C1290NCPDT MCU 中对引导加载程序进行编程、是否有任何有关编程人员的建议?

 

谢谢、

 

C.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOM 直径 Carlos、
    这并非来自引导加载程序编程方面的任何特定经验、而是来自我所阅读的内容。 但我假设您需要为此创建自己的编程工作台。
    引导加载程序编程的一个简单入口端口是串行端口:因此您可以在电路板上保留几个编程焊盘、并按照 Tivaware 文档上的引导加载程序指令将代码发送到 MCU。
    在"电缆的另一端"、TM4C129 Launchpad 可能就足够了。 如果它没有足够的存储器来满足您的需求(如果要刷写的代码大于您可以存储在 launchpad 闪存中的代码)、则可以将其存储在外部存储器上。
    我想生产顺序是将您的产品板放置在 JIG 上、此 JIG 将控制对 UART0的供电和访问、并执行代码下载。 您甚至可以创建额外的复位/自检、以防您的数量证明了这项工作的正确性。
    另一种选择是让 JTAG 引脚位于板上的裸露焊盘上、并使用 XDS、甚至 ICDI 板和 PC 通过"正常方式"下载固件。
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺!

    感谢您的回答。 该板将在测试夹具中进行编程。 我进行了一些调查、并将尝试在 JTAG 连接上使用 XDS100v2。

    此致、

     

    C. Azevedo