您好!
我们有两个板、一个板在从 MibSPI 模式下具有一个 TMS570LC4357。 它们与 SPI 总线(一个时钟、一个 SIMO、一个 CS)相连。
由于 CS1被激活、数据到达 TG2。
主板始终发送相同的模式(1、2、3、... 22) 1.25MHz 每1ms 执行一次。
当我们为从板上电时、如果从主板接收到的第一个信号正确、那么在断电之前、一切都是正常的。 如果第一次接收不正确(即数据不等于发送的消息)、则在断电或 CS1手动接地/+5V 之前一切都将发生错误。
如果时钟线被手动关闭/打开、接收将被破坏、如上所述。
验证接收到的 TG2 (0XFF0C0200)数据在存储器浏览器的 CCS7中完成。
HCG 项目:
此致、
Alain。