This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:I-jet 编程问题

Guru**** 2579195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628124/tms470r1b1m-programming-issue-with-i-jet

器件型号:TMS470R1B1M

大家好、

我在对 TMS470R1B1M 进行编程时遇到问题

我有四个完全相同的电路板、每个电路板都具有相同的微控制器和批次代码 CA-41C91W。 一个程序没有问题其它3个程序失败,并出现相同的错误"CPU- Failed to stop"(CPU -无法停止)。

我已经检查了回路7.5MHz、1.8V 良好、3.3V 良好。

JTAG 数据将往返于上行

OSC OUT 也在工作

TRSTn 通过10k 拉低

RTclk 以10k 拉低

RSTN 通过10k 拉高  

JTAG 总线上没有其他内容

IAR 软件日志如下所示

2017年9月26日16:17:36:IAR Embedded Workbench 8.11.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\armproc.dll)
2017年9月26日16:17:36:加载宏文件:C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS470R1B1M.Mac
2017年9月26日16:17:36:加载 I-jet/JTAGjet 驱动器
2017年9月26日16:17:36:探针:探针 SW 模块1.59版
2017年9月26日16:17:36:探针:选项:跟踪(Auto、Size_Limit=100%)
2017年9月26日16:17:36:探测器:I-jet-Trace 软件模块版本1.63
2017年9月26日16:17:36:探针:发现 I-jet、SN=82752
2017年9月26日16:17:36:探测器:与 I-jet:82752的连接已打开
2017年9月26日16:17:36:探测器:已验证 USB 连接(10181数据包/秒)
2017年9月26日16:17:36:探测器:I-jet、固件版本4.2、硬件版本:A
2017年9月26日16:17:37:探测器:检测到 IJET-ARM20适配器
2017年9月26日16:17:37:探针:版本:JTAG=1.78 SWO=1.37 A2D=1.70 Stream=1.48 SigCom=2.43
2017年9月26日16:17:37:仿真层版本4.17
2017年9月26日、星期二16:17:37:检测到 JTAG 时钟:12MHz
2017年9月26日16:17:37:初始化加电连接通知。
2017年9月26日16:17:37:通知核心连接接线。
2017年9月26日星期二16:17:37:CPU 状态正常
2017年9月26日16:17:37:LowLevelReset (软件、延迟200)
2017年9月26日16:17:40:致命错误:CPU 未停止  会话中止!
2017年9月26日16:17:40:空载宏文件:C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\ARM\config\flashloader\TexasInstruments\FlashTMS470R1B1M.Mac
2017年9月26日16:17:41:IAR Embedded Workbench 8.11.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\armproc.dll)
2017年9月26日16:17:41:加载 I-jet/JTAGjet 驱动器

有没有建议我以前没有使用过 TI 处理器、这有点困难?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未能进行编程的器件是否已知为空白? 该器件具有安全功能、一旦启用、就会阻止对闪存进行读取或编程。 您知道不推荐在新设计中使用此器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    它们应该为空、因为它们直接从 DigiKey 或 Mouser 的数据包中发出。 如果以某种方式启用了写保护、是否有办法覆盖?

    我知道这些器件不推荐用于新设计。 我使用的是、因为它们比用于开发目的的高温 SM470便宜得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供我参考、我解决了这个问题。
    问题在于复位引脚仅拉至3.1V、从而减小了上拉电阻已更正
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的 I-jet 编程器的一次全民投票不适用于此器件。
    当我换用 J-link 编程器时、成功得多