This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信息支持/产品支持/产品信息

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568001/information-support-product-support-product-information

您好!

是否可以获取有关 汽车领域的 MotorControl 微控制器的一些信息/演示?

所需的控制器为 ASIL 初始控制器、支持 CAN FD 以及相应的软件库。

感谢您的支持。

____________________________________________________________

Hallo、

Bestecht die Möglichkeit Informationen / eine Produktpräsentation zu erhalten、bezüglich der Verfügbaren Microcontroller für Automotive Anwendungen、welche foldgende Kriterien erfüllen:

          - MotorControl UC 的 IM Automotiv Umfeld、

           -符合 ASIL 标准

           - CAN-FD 支持

  -软件库

Danke schon im voraus für Die Hilfe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    感谢您的提问。 适用于汽车的电机控制微控制器属于 C2000系列。 他们的概述页面如下:

    www.ti.com/.../overview.page

    如果您想了解更多信息、请在 C2000微控制器论坛中再次发布此问题。

    谢谢、

    Clancy