This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114是否与 TMS570LS1227引脚兼容?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, TMS570LS1227, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567604/is-tms570ls1114-pin-compatible-with-tms570ls1227

主题中讨论的其他器件:TMS570LS1114TMS570LS1227TMS570LS1224

尊敬的专家:

我对 TMS570系列有几个问题。

我使用 TMS570LS1114设计了该电路板、但遗憾的是、很难找到样片。

因此、我计划使用 TMS570LS1227、而不是使用具有相同软件的 TMS570LS1114。 那么、这是我的问题。

 1. TMS570LS1114 (TMS5701114CZWTQQ1)是否与 TMS570LS1227 (TMS5701227CZWTQQ1)引脚兼容?

2.如果它是引脚兼容的、是否可以将 TMS570LS1114二进制文件与 TMS570LS1227配合使用?

请帮助我查看上述问题。

此致、

Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TMS570LS114CZWT 与 TMS570LS1227CZWT 引脚兼容。 TMS570LS1114是 TMS570LS1227的子集、为 TMS570LS114编写的软件将在 TMS570LS1227上正确运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我补充一点注意事项。 端子 B16、B15、B9和 B8不在 TMS570LS114CZWT 上连接、而是在 TMS570LS1227CZWT 上的输出引脚。 如果您的电路板上有迹线穿过这些端子、则使用 TMS570LS1227时会出现问题。 在这种情况下、TMS570LS1224将是正确的替代产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob。

    非常感谢您的详细解释。

    谢谢~

    此致、

    Jay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请单击我上面的回复中的"验证答案"按钮吗?