This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570引导加载程序

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567794/ccs-tms570ls1224-tms570-bootloader

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

我想对引导加载程序进行编程。您是否有  引导加载程序的演示。

此致。

*鲤湾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于引导加载程序、请查看: www.ti.com/.../tech_docs.page

    搜索'bootloader"。 有几个应用手册包含代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我补充一下、引导加载程序不是将程序放入该器件的最简单方法、如果可以、我会避免使用它们。
    仅在无法使用 JTAG 对器件进行编程时使用它们。