This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:测试 TMS570LS1227上的 ESM 引脚

Guru**** 2465940 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567994/ccs-tms570ls1227-testing-esm-pin-on-tms570ls1227

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 我正在使用微 TMS570LS12开发适用于定制板的测试 FW。 目前、我有 TMS570LS12 Hercules 开发套件。 我不熟悉该处理器、但我已经测试了一些外设、ADC、SPI、I2C、GPIO、 等等  现在、我需要一个简单的代码来移动 ESM 引脚、我知道我需要一个故障状态、但我不知道如何执行这个操作。 您能否提供一段简单的代码来生成 ESM 引脚信令错误?

希望你能帮我

我使用 HALCoGen 04.06.00和 CCS 6.0.1

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    您需要查看: www.ti.com/.../SAFETI_DIAG_LIB

    在安装目录 docs 文件夹 SafeTIDiagnosticLibrary-User 的 Guide-v2.3.0.ch 中有一个包含体面文档的.CHM 文件

    在此文件中、您可以找到支持安全手册中列出的 ESM 要求的测试列表。
    其中大多数是故障注入 API。

    另请查看#define nError_Hold_Delay、函数 sl_set_nError ()和 sl_ESM_nError_Active ()

    此致、
    Anthony