This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:PLL 配置问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628268/tms570ls1224-issue-with-the-pll-configuration

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、TI、

当我在 halcogen 04.06.01中启用 PLL 差异复位时、PLL 差异上的另一个选项 BYPASS 也会启用。 这是 Halcogen 中的错误还是推荐设置?

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    如果禁用了 BPOS[1:0}(旁路):

    • PLL 跳周的自动响应被防止
    • 未生成 ESM/异常
    • 无论 ROS 位的状态如何、都不会产生转差复位
    • 状态位在一个独立于 BPOS[1:0]的 PLL 跳周上被置位

    如果启用了旁路:

    • PLL 跳周会使时钟源进入 GCM 时钟源1、从而从 PLL 切换到振荡器
    • 生成 ESM/异常
    • 如果 ROS 被置位、则在打滑时生成复位

    因此、两个字段(ROS 和 BPOS)应同时设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您提供信息。

    要启用 ROS,必须从数据集启用 BYPASS。 这是 Halcogen 中的原因、当我在 Halcogen 中启用 PLL 滑动复位时、PLL 滑动上的另一个选项旁路也被启用。

    现在我了解了为什么 halcogen 这么做了。
    感谢您的快速帮助。

    此致、
    Bharat