This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:开发套件

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567227/tms570ls3137-development-kit

器件型号:TMS570LS3137

我有 tms570ls3137开发套件。 当我连接到电源时、电源 LED 不会亮起3.3V 和1.2V LED。接地和3.3V 之间的介电常数如何解决这个问题。

plz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您使用的产品吗? http://www.ti.com/tool/tmds570ls31hdk

    您是否已将至少5V 但不超过12V 的电源连接到电源连接器 P1? 可以 在此处找到原理图。 电源输入如第27页所示。 您还应检查保险丝 F1是否未熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将5V 电源连接到电源连接器 P1。 电路板上的电压为12v 和5V,但3.3V 和1.2V 不是, 接地和3.3V 之间存在连接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prassna、


    在 HDK 上  、P1是+12VDC 输入。  包装盒中应该有一个交流适配器。HDK 将提供正确的电压。

    我不确定如何在 P1上使用+5VDC 输入获得+12VDC。