This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570 2 HET 模块和 ETPWM 同步控制

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567127/ccs-tms570ls1224-tms570-2-het-module-and-etpwm-synchronous-control

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

  •     图所示:
  • 这张图片指出 HET1、HET2和 etPWM 同步信号由 PINMMR36[25]控制。如果该位置位、将使用 N2HET_LOOP_SYNC 信号、该信号将控制 HET1、HET2和 etPWM 同步。

但我设置 PINMMMR[25]、HET1、HET2和 etPWM 的位仍然存在相位差。 根据文档 SPNU515B 说明、N2HET_LOOP_SYNC 是一个 SYNC 信号。如何使用该信号来实现 HET1、HET2和 etPWM 同步。

此致。

*鲤湾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图所示的硬件连接是同步 N2HET 的环路分辨率和 ePWM 使用的时钟。 它使两个时钟同步、而不是 PWM 的周期。 N2HET 由分频的 VCLK2运行、而 ePWM 由分频的 VCLK4运行。 PWM 相位的同步必须由软件完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。
    谢谢。

    此致、
    *鲤湾。