大家好、
我正在尝试开发一个新的 PWM 例程、我遵循数据表初始化配置、但我发现了一些我没有低估的东西。
在数据表的第章 PWM 中、恰好在第20.4章"初始化和配置":第1239页的第1点、数据表显示:"通过向系统控制模块中的 RCGC0寄存器(见第456页)写入0x0010.0000来启用 PWM 时钟"。
但是、如果我转到456页、RCGC0寄存器是只读寄存器。
如何在只读寄存器中写入任何类型的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试开发一个新的 PWM 例程、我遵循数据表初始化配置、但我发现了一些我没有低估的东西。
在数据表的第章 PWM 中、恰好在第20.4章"初始化和配置":第1239页的第1点、数据表显示:"通过向系统控制模块中的 RCGC0寄存器(见第456页)写入0x0010.0000来启用 PWM 时钟"。
但是、如果我转到456页、RCGC0寄存器是只读寄存器。
如何在只读寄存器中写入任何类型的值?
布鲁诺-海报的回答是:"对我来说是最适合我的要求的语言"(一如既往)减去了为什么"大会(声称)最适合"的任何理由!
"最适合"的发现可能涉及:
也许“五个黑标记”(全部反对大会)会被题板上的“最合适”(一个极具一厢情愿的标记)所说。
死亡爆炸-正如您所建议的-在组装(更不适合)的心痛/头痛之前查看已尝试/真实/测试的供应商 API!
这张海报-他面前的所有人(有相似的、错误的信仰)对他们的"最合适"诉求没有/零支持、这一点不足为奇。