This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:使用链接器生成的 ECC 时、程序编译失败。

Guru**** 2583545 points
Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627959/ccs-rm42l432-when-using-linker-generated-ecc-compilation-of-program-failed

器件型号:RM42L432

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在开发 RM42L432和 CCS7.1.0平台。

如以下网站所述、我已编译程序、并发生以下错误。

processors.wiki.ti.com/.../Linker_Generated_ECC

请帮助以及如何解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、再次附加错误消息。

    错误#10099-D:程序将无法放入可用的 memory.placement 中、因为".ecc2"段的对齐失败

    错误#10010:链接期间遇到错误:"*.out"未生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilly、

    CCS 中包含的编译器现在会在编译器过程中计算 ECC。 无需使用链接器命令文件来生成 ECC。 如果要继续使用链接器 ECC 生成方法、需要在编译器选项/使用 CCS 设置中禁用 ECC 生成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复。 是的、我确实希望使用链接器命令文件来启用 ECC 生成、并且已经在 CCS 中禁用 ECC 生成。 但仍发生链接错误。 对于 RM42L432、是否有链接器命令文件示例或如何清除以下错误? 顺便说一下、我们的系统使用的是 V2.3-1的 safeTI。

    错误#10099-D:程序将无法放入可用的 memory.placement 中、因为".ecc2"段的对齐失败

    错误#10010:链接期间遇到错误:"*.out"未生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lily、

    您能否发布链接器命令文件以便我查看它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、以下附加文件是链接器命令文件。请 检查。

    e2e.ti.com/.../5732.SL_5F00_RM42L432_5F00_NoOS_5F00_sys_5F00_link.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilly、

    我假设您仍然遇到此问题。 我将在星期一回顾您的设置、并与您一起返回。 我对延迟答复表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilly、

    我想向您更新、我仍在研究此问题、但尚未确定问题的根本原因。 当我有更多信息时、我将更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilly、

    问题是您为费用部分指定的大小。 它必须是8的倍数。

    在您的情况下、您已将费用定义如下:

    FEE (R)  :origin=0xF0200000 length=0x00000064 vfill=0xFFFFFFFF /*用于 FEE 测试,仅对样本有效

    以及随后的 ECC 生成命令、如下所示:

    ECC_FLA7 (R)     :origin=0xF0100000 length=(size (fee)>> 3) ecc={algoR4F021,input_range=fee}

    表达式大小(FEE)>3将计算为0xC,这是由于大小不是8的倍数,因此它与应有的值短1个字节。

    按如下方式更新费用定义、一切都应该正常:

    FEE (R)  :origin=0xF0200000 length=0x00000068 vfill=0xFFFFFFFF /*用于 FEE 测试,仅对样本有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、
    感谢你的答复。 我将根据您的回答进行尝试。
    谢谢、此致、
    Lily