This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 通道输入上的信号干扰-稳压器

Guru**** 2598765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567601/tms570lc4357-signal-disturbance-at-adc-channels-input---reg

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

在我的项目中、我们使用 TMS570LC4357 uC、我们使用片上 ADC 通道来读取模拟输入电压、输入电压范围为0-24V、并且有一个分压器电路(比率:0.205)后跟一 个在 uC 上的 ADC 输入之前提供的运算放大器电压缓冲器电路。 因此 uC 的输入最大为4.9V uC 放置在10层 PCB 上、分压器和缓冲器电路在另一个8层 PCB 中提供。 两个 PCB 通过一个连接器连接在一起。

面临的问题:

在进行 ADC 测量时、我们将在电压缓冲器输出和 uC 输入点之间的 ADC 通道输入信号中获得锯齿脉冲类型噪声脉冲。 请参阅附件。

我们检查并发现、每当发生 ADC 采样时、该噪声脉冲就会出现、如果我们更改采样时间、则噪声脉冲之间的时间差也会发生变化。

2.如果我们增加输入电压,则噪声脉冲的振幅也会增加。

因此、我们得到了错误的 ADC 值。 有人能不能告诉你为什么会出现这个噪音脉冲,以及如何避免这个…

正在等待您的输入... 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您考虑这一点、这是有道理的。 当您将 ADC 切换到要采样的通道时、它基本上会将一个电容器切换到电路中缓冲器的输出、因此您需要更改负载、并且缓冲器的输出将需要一些时间才能稳定。

    ADC 输入负载的等效电路位于数据表电气参数部分。

    您可以手动执行一阶近似、或使用 TINA-TI 来仿真驱动该负载的电路板上的缓冲器、并查看结果是否与您在工作台上看到的结果相吻合。

    如果它不匹配、或者您需要更改电路以使其更快趋稳、则需要在模拟域中进行一些设计工作。

    但是、如果您对响应满意、只需解决 ADC 结果问题、则需要增加该 ADC 通道的采样时间参数、以便有更多的稳定时间。 这就是我们实际上可以对该参数进行编程的原因。 。

    此致、
    Anthony