This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:实时调试

Guru**** 2465940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567407/ccs-tms570ls0432-real-time-debug

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-TMS570012LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

您好!


我仍然无法在 TMS570LS0432 Launchpad 上监控 CCSv6的监视窗口中的变量。

只有当程序停止时、CCS 的观察窗口才会显示正确且更新的值。
但是、在我的应用中、在执行程序期间在线查看变量至关重要。

如果有任何帮助和建议,我将不胜感激。

Nobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobby、您好!

    TMS570LS0432不能在不停止 CPU 的情况下更新调试信息。 这是由于对该系列器件(TMS570LS0432/332/232)进行了优化、因为它们是 Hercules 系列器件的低端特性和性能。 下一级器件将支持此调试功能(TMS570LS07x/09x)、但我不相信它们在 Launchpad 中可用。 但是、LS07x 的100引脚版本与0432引脚兼容(默认引脚仅不多路复用引脚输出)、因此您可以购买样片100引脚07x、并根据需要更换 Launchpad 上的0432 (注意调查应用手册 proddms.itg.ti.com/.../spna204a.pdf 中突出显示的差异 、其中讨论了迁移问题(即使标题或范围部分未明确说明、它也涵盖 LS04x 器件)。

    如果您愿意获得新的 Launchpad 和功能更丰富的器件、LAUNCHXL2-TMS570012和 LAUNCHXL2-570LC43 LaunchPad 都具有支持您所需功能的器件。