This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:如果引脚对地短路、其最大输出电流是多少

Guru**** 2586025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/627778/rm48l952-what-is-the-maximum-output-current-of-a-pin-if-it-shorted-to-the-ground

器件型号:RM48L952

尊敬的所有人:

我有这个问题、但在 TI 文档中找不到任何详细的答案。 那么、如果一个或多个输出引脚对地短路、会发生什么情况? MCU 中是否存在任何内部电流限制?

我的问题集中在 SPI 通道上、但我也对 GPIO、I2C 等其他类型的引脚感兴趣

有人是否有关于它的任何类型的信息?

谢谢、

伊姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imre、

    引脚驱动能力在器件数据表中指定。 这些范围从2mA 到最大8mA、具体取决于它所处的引脚。 虽然这些值上有一定的裕度、但是如果一个引脚与地直接短路并且被驱动为高电平、那么由于超过这些最大驱动技术规格、有可能对引脚和芯片上的周围电路造成永久损坏。 因此、这也会导致附近引脚或附近内部逻辑损坏。 在没有某种限流电路的情况下、我强烈建议在任何时间内不要使用这种类型的连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高区块,

    非常感谢您的回答! 根据给定的引脚、我可以发现驱动强度为2至8mA、但我不知道它是否受到内部限制。 我的问题背景是,我们希望在安全相关系统中使用两个 MCU,它们将通过 SPI 相互通信。 除此之外、该设计中将有4个外部 ADC、也通过 SPI 连接到两个 MCU。 每个 ADC 都使用 MCU 的不同 SPI 接口。
    因此、我们将使用两个 MCU 的所有5个 SPI 外设。 遗憾的是、PCB 上的空间非常有限、因此无法隔离所有 SPI 通道/导线。
    在这种情况下、例如、如果 MCU 的一个输入引脚由于随机硬件故障而对地短路、则可能还会损坏连接到该引脚的另一个 MCU 并驱动上述引脚。
    目前,我看不到任何解决这一问题的适当办法。
    你有什么想法吗?

    谢谢、
    伊姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chunk -> Chuck、抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imre、

    在本例中、我建议使用内联电阻器进行电流限制。 即、如果引脚被驱动至3.6V 并对地短路、您应该能够使用一个内联电阻器来限制从器件到接地的电流。 这样可以保护器件免受永久性损坏、但也可能会妨碍 SPI 信号的正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    是的、一个串联电阻器将保护另一个 MCU。 但是、正如您提到的、这也使得 SPI 通信变得不可能。
    这是我的问题...
    您是否知道引脚的绝对最大输出电流是多少(不会受到物理损坏)?
    我想它比电流电平更高、称为"输出强度"。
    我还想、这不是"最大钳位电流"、也不是(写入数据表中)。
    你有什么建议吗?

    谢谢、
    伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imre、

    遗憾的是、 无论设计中可能包含的潜在裕度如何、我都不建议在任何违反数据表限制的情况下使用该器件、因为裕度量可能因工艺变化而因器件而异、也取决于的环境温度和电压电平 使用时间。 数据表中的值用于表示数据表定义的工艺、电压和温度限制范围内的已知特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    这就是我的答案。 )

    非常感谢您的帮助!

    伊姆