This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL + CC3100:cc3100_http_example 不起作用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, ENERGIA, EK-TM4C1294XL, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567286/ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-cc3100-cc3100_http_example-not-working

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他部件:CC3100ENERGIACC3100BOOST

尊敬的社区:  

我正在尝试 使用 CCS 运行 cc3100_http_example (位于"X:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boost-cc3100\cc3100_http_server"中)。 我可以在串行端口上观察到的唯一输出是:  

[2J[CC3100上的 HHTTP 服务器应用

重置期间按住 USR_SW1可将网页上载到 CC3100
BoosterPack 的串行闪存。
将使用 CC3100 BoosterPack 串行闪存上的现有网页。

 

在调试会话中、我认为程序在 sl_Start (0、0、0)处挂起;我认为它在 sl_Start 内的_SlDrvSyncObjWaitForever 处失败。  如何解决此问题?

我的硬件正常、因为当我使用 Energia 加载示例时、它可以正常工作。  

此致、  

米歇尔

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michele

    我已要求相关工程师回复您的帖子/。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michele、

    由于在启动过程中会出现问题、我怀疑 CC3100 BoosterPack 和 LaunchPad 之间的连接可能是正确的。 您使用的是哪种 BoosterPack 接头? 根据示例的 readme.txt、应使用 EK-TM4C1294XL 上的 BoosterPack 2接头。

    如果使用了正确的 BoosterPack 接头、我将需要更多信息来帮助进行调试。 根据串行端口的输出(在第一个帖子的此处发布)、我认为应用程序卡在函数"ConfigureSimpleLinkToDefaultState"中。 请提供 API 调用、在此之后应用程序会卡住。

    此应用程序存在一个已知问题。 它不会格式化 CC3100 BoosterPack 上的串行闪存。 请参阅以下论坛帖子、了解该问题的详细信息和有关 e2e.ti.com/.../2019393的工作

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    是的、它被吸入"ConfigureSimpleLinkToDefaultState"中。

    您的要求是严格的:CC3100 BoosterPack 和 LaunchPad 之间的连接不正确。 我使用了 BoosterPack 1、因为 Energia 上的另一个示例适用于此连接。 此外、不同文档中的一些图片在 BoosterPack 1上展示了这一点。 此外、BoosterPack Checker 还会在 BoosterPack 1上显示 CC3100BOOST。

    那么、现在它正在工作!

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michele、

    我正在使用与您的 TM4C123gxl 类似的电路板。

    您能不能建议我使用哪种 WiFi 模块? 物联网应用... 现在我有了微控制器板..

    我买了什么?

    以及... 我正在使用 Energia 软件。

    请帮助

    此致

    Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我正在使用 BoosterPack cc3100boost。

    www.ti.com/.../CC3100BOOST

    我今天开始使用此 WiFi 模块和 TM4C1294、我认为启动新项目非常简单。 几个小时后、在社区的快速帮助下、我设置了一个新项目(在 CCS 中使用 TivaWare 库)。 因此、我建议您使用 BoosterPack。 您还可以在 https://dev.ti.com/bpchecker/上验证 Launchpad 和 BoosterPack 之间的引脚兼容性

    请告诉我是否可以为您提供帮助。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michele、
    感谢您向我发送的宝贵信息。
    我在网上检查了它,它显示它是兼容的... 那么、我应该购买 Booster Pack 吗?
    另外,请告诉我,在我的 tm4c launchpad 中,40个引脚中,有多少个引脚需要连接 launchpad 和 cc3100...because,我需要其中25个引脚来连接传感器。。。。 那么、我能否使用其余引脚进行管理...(我需要通过互联网发送传感器感应到的数据)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Energia 软件是否还可以使用 cc3100和 tm4c123gxl 通过互联网发送数据?


    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Energia 中为我的电路板提供的示例可与此 BoosterPack 配合使用。

    您可以检查 BoosterPack Checker 中使用的引脚。 使用的引脚以绿色突出显示。 但是、cc3100boost 可以使用 UART 或 SPI 在 launchpad 和 BoosterPack 之间进行通信。
    因此、如果您检查示例、您可以验证使用的是哪个外设(UART 或 USB)。 因此、您可以为您的应用节省一些引脚。

    我希望这能有所帮助。

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    还有一个问题!
    我必须使用 cc3100和 tm4c 将传感器感应到的数据发送给在互联网上相隔很远的人、我应该如何实现这一目标???(我的项目基于 IOT)