This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:与 NTP 服务器(time.nist.gov)无通信-安全物联网网关

Guru**** 2583625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626112/tm4c129encpdt-no-communication-with-ntp-server-time-nist-gov---secure-iot-gateway

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我目前正在构建"适用于低功耗 BluetoothRegistered、Wi-FiRegistered和低于1GHz 节点 的安全物联网网关参考设计"、但出于一个原因、我在连接 NTP 服务器时遇到错误(请参阅下图)。

此项目网关的规格和器件如下:

由于 NTP 存在此问题、我无法与 exosite 通信、文件 wolfsl_tm4c_hc.aem4f 和 wolfsl.aem4f 已成功创建、并分别重新路由至命令行接口、exosite 接口和 Gateway Main_app 中的正确位置(请参阅下图)。

 此外、我不确定握手过程是否是从网关到 Exosite 进行通信的"必须"过程。 我可以创建一个新的 ca_cert.pem 并将其替换为旧的 ca_cert.pem、但仍然无法与 NTP 服务器通信。  

如果您需要更多信息、请随时与我联系、  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    抱歉、我对该 TI 参考设计没有太多经验。 我将联系可能能够提供帮助的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我已经联系过可能有更多知识的人、我希望他能尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请回答我之前的问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    我们的专家已经对这一问题进行了研究。 似乎需要在几天内发布更新的软件包来解决问题。 我会要求我们的 SME 向您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已 使用您发送给我的两个补丁运行安全物联网网关(适用于低功耗 BluetoothRegistered、Wi-FiRegistered和低于1GHz 节点的安全物联网网关参考设计)。 调试过程中有一些新的改进、但遗憾的是、由于某些原因、我仍然无法与 Exosite 通信。

    我有这个屏幕截图、使用 PuTTY 作为 tm4c129exl 的接口、  

     

    错误

    如图所示、我无法从 Exosite 获取 CIK 编号、获得的错误如下(请参阅图片):

    •  可在 EEPROM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒中找到 Cik
    • CloudError:Server Sent 401错误
    • CloudError:服务器发送409错误
    • 无法解析主机名。 检查代理服务器设置。 Ecode:-106。
    • 此外、LED D4 在调试过程中不闪烁

    希望您能帮我解决这个问题。 如果您有任何疑问或需要更多信息、请告诉我。

    谢谢你

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我需要请我们的专家在这方面为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    应用程序按预期工作。 根据过去的经验、"主页"屏幕上的器件的"活动"状态应为"打开"。 我将与 Exosite 核实"活动"状态为何显示"关闭"并返回。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的回答、今天早上我已将我的物联网网关项目文件(.Zip)发送给查尔斯·蔡。 如果可能、您可以使用 CCS 查看它们吗? 我正在尝试尽快运行此项目。

    再次感谢您、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    今天上午我没有看到任何附件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    刚刚再次向您发送文件(私人消息)。

    如果您需要更多信息、请告诉我

    谢谢你

    David