This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:DK-TM4C129X

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566893/dk-tm4c129x-dk-tm4c129x

器件型号:DK-TM4C129X

你(们)好

我已购买 DK-TM4C129X 开发套件。  

我在测试点没有获得3.3V 电压。

如果移除跳线 J8、则在 J8的 PIN2处获得3.3V 电压。

此致、

Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran

    您是否能够运行任何程序、或者这是电路板的第一次启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amit:

    感谢您的回复。

    是的、我从示例文件夹中运行几个程序。

    我通过 USB 为 DK-TM4C129X 供电。

    一天早上、我连接了 USB 线缆并尝试上传程序、但无法上传。

    然后、我检查了电压并发现3.3V 故障。

    此致、

    Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran

    连接到3.3V 的某些器件似乎短路、导致过流、从而导致关断。 这就是移除跳线后3.3V 电源恢复的原因。 很难说出它可能是哪种器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amit:

    感谢您的回复、

    请问我该怎么办?

    此致、

    Kiran Shingote

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    您需要移除3.3V 器件(首先从未使用的器件开始)以隔离故障器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与之相反、"不焊接和移除器件"可能具有战略意义、PCB 布线层-哪种中断(断开) 3V3的流程-更容易实现?

    公司/我发现、这种组件的"隔离"(从最远的配电道/线路开始)可能会更快地识别出故障器件...  (即将3V3断开至不影响任何其他(或最少其他)电路板器件的 IC /组件。)

    此外、如果出现"过流"情况(实际上)、快速响应和高分辨率温度探头应能够记录此类电流的来源。

    请注意、在从器件上移除电源(通过上述电路板层法)时、防止电压和/或信号引入到达该 IC 的任何(其他)引脚至关重要...