This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:ESP 8266

Guru**** 2391665 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3100, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567261/ek-tm4c123gxl-esp-8266

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3100

是否有人可以帮助我了解将 ESP8266 (WIFI 模块)与 ARM Cortex 微控制器连接所需的所有库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    请在您的问题中更加具体? 似乎您需要一个有效的设计、而不是任何有关设计要求的调查工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我正在尝试将 wifi 模块(ESP 8266)与我的微控制器板连接到 Energia 软件....
    您能告诉我、从哪一项开始、您的要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    请检查 Energia、因为 Energia 和 TivaWare 之间的软件结构和结构不同。 此外、我们不提供 ESP8266的任何专用信息。 TM4C 器件上提供了有关 Wi-Fi 连接的 CC3100示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否使用 Energia 软件将 TM4c 与 cc3100连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我不太确定 Energia、但 TivaWare 示例确实起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想在 Energia 软件中提供的示例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    不、它是 Energia 之外的 driverlib 方法、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    我有 EK-TM4C123GXL MC 板、我是否应该去购买 cc3100并试用 Energia?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在这方面帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    Energia 是必去之地吗? 此外、它还值得与以下线程的 OP 相对应的努力

    e2e.ti.com/.../567286
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们已经开始使用 Energia。  
    您能不能参考并告诉我们是否可以使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我提出的另一个线程显示、另一个用户已使用 Energia 完成 CC3100和 TM4C。 您可以在另一个主题上与主题图一起讨论、以帮助您完成实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    谢谢!
    你告诉我的人帮了我!


    连接完 WiFi 模块后... 我需要通过互联网将传感器读数发送给远离的人。
    您能否帮助我、我应该如何使用 cc3100通过互联网发送传感器读数?

    此致
    Sujith