This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS570LS1114底部驱动程序源代码

Guru**** 2586275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1, TMS570LS1114, TMS570LS0332, HALCOGEN, TPS65381A-Q1, TPS65381-Q1, LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS1227, TMS570LS0914, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624945/tms570ls1114-tms570ls1114-bottom-driver-source-code

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1DRV3205-Q1TPS653851-Q1TMS570LS0332HALCOGENTPS65381-Q1TPS65381A-Q1LAUNCHXL2-TMS57012TMS570LS1227TMS570LS0914TMS570LS0714

你好

    希望使用 TPS65381A+TMS570XX+DRV3205-Q1+PGA411-Q1的 TI 安全 eps 解决方案

您能给我提供 TMS570LS1114底部驱动程序源代码吗(我可以使用 pga411进行调试)?

TPS653851-Q1何时将执行 MP? 如何获取样片?

与 TMS570ls1114BPGEQQ1和 TMS5700332APZQQ1有何`?

非常感谢吗?

l 已经有 eps 产品、我想将我的代码传输到 TMS570LS1114+pga411;那么、l

需要整个底部驱动程序源代码、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在一个帖子中提出了几个问题。 我将解决 TMS570LS1114和 TMS570LS0332之间的差异。  可以使用我们的 HALCoGen 代码生成器快速生成任一器件的启动初始化软件。 我将把这篇文章移至其他论坛、供大家解答您的 TPS65381A、DRV3205和 PGA411问题。

    下面是与 TMS570LS1114PGE 相比、TMS570LS0332PZ 的简短摘要。 有关其他器件的汇总、请参阅 我们的选择指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张先生、

    您应该使用 TPS65381-Q1的更新 TPS65381A-Q1版本。  TMS570/Hercules 的原始驱动程序代码仍将有效用于 TPS65381A-Q1、TPS65381A-Q1和 TPS65381-Q1之间没有功能差异、因此支持它的软件完全可互换。  TMS570/Hercules 软件下载页面上提供了驱动程序软件。  例如、TMS570/Hercules 低级驱动程序可能 需要修改 SPI 端口已更改、但 TPS65381A-Q1的实际配置与使用的 TMS570/Hercules 无关。  

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Bob
    感谢您的比较、我决定选择 TMS570LS1114来查找我的 eps、因为我需要21通道 ADC;
    但我不喜欢 TI 网站上的 TMS570LS1114 EVM 和样片、只能提供 LAUNCHXL2-TMS57012和 TMS5701227CPGEQQ1、
    l 想知道如何购买 TMS570LS1114? 如果 TMS570LS1114采用 MP? eps`s 中您的主要 MCU 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    TMS570LS1114正在生产中。 一般来说、我们提供超集器件 TMS570LS1227作为样片、因为它是我们的主要库存器件。 由于 TMS570LS1114是大型内容器件的子集配置、因此您可以通过在软件中保留较小器件的存储器和功能配置来使用较大的器件。 这将是一个仅用于开发的解决方案、因为您可以订购具有适当交货周期的特定器件。

    您可能还需要考虑使用 TMS570LS0914器件、这也是较大 TMS570LS12x/11x 器件系列的优化配置(即器件存储器和功能内容规格内的代码兼容性)。 有关此器件的更多信息、请访问: www.ti.com/.../tms570ls0914 (请注意、与具有较少闪存的 TMS570LS0714相同的器件也可用)

    对于此器件型号、可提供直接样片。

    此外、从 EVM/开发板可用性的角度来看、由于这些器件都是彼此之间非常相似的衍生器件、因此我们不会提供具有此确切器件型号的 EVM。 我们提供了一个带有 TMS570LS1227ZWTQQ1器件的 HDK、或者一个带有 TMS570LS1224PGE 器件的功能性较差的 launchpad。 在任何一种情况下、您都可以将其与 LS1114、LS0914和 LS0714器件的配置相同。

    我知道这一点有点令人困惑、因为有很多选项和有限的 EVM/开发板可用。 关键是在开发板上使用和配置与终端设备相同的器件、以包含在定制硬件中。