This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:与 TPS65381连接的示例代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628974/tms570lc4357-example-code-for-interfacing-with-tps65381

器件型号:TMS570LC4357

您好!

是否有任何示例代码显示了 TMS570LC43和 TPS65381之间的接口?  

到目前为止,我已经尝试使用"SPNA176A–2014年2月将 TPS65381与 HerculesTm微控制器连接"文档,该文档包含 RM46的示例代码。 我尝试修改该示例以使其适用于 TMS570LC43、但没有成功。  

我们非常感谢您提供任何帮助。  

谢谢  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swapnil、您好!

    用于 Hercules 的 SafeTI 诊断库、SDL、包括用于与 TMS65381连接的驱动程序。 您可以通过以下链接免费下载 SDL: www.ti.com/.../safeti_diag_lib
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是这些驱动程序。

    根据我的理解、我不会进入诊断状态、它会一直循环。  

    这是 TPS_Driver.c 中它被抑制的器件的屏幕截图。  

    谢谢、

    Swapnil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swapnil、您好!

    我想您会看到不遵循 TPS 器件调试所需的一些方法的副作用。 您能否查看此帖子、了解它是否提供了有关您所看到内容以及如何继续 TPS 调试/开发的其他说明。

    e2e.ti.com/.../1308280