This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:无法初始化目标- 0

Guru**** 2604445 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565841/ccs-tm4c123gh6pm-unable-to-initialized-target---0

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我带来了 Tiva C' Tm4C123G Launchpad、它在3个月内运行得很好、

现在、我无法使用 LM 闪存编程器对其进行编程、

编程时、我会收到错误消息。 无法初始化目标- 0

在解锁调试端口时、我无法初始化目标- 1.

这是我最近购买的另一个4 Launchpad 的情况。

我使用借用的 LaunchPad 检查了驱动程序是否正常工作、

LM 闪存编程器更新为最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikas

    当您将 LaunchPad 连接到 PC 时、它是否会在 Windows 管理器中正确枚举显示 ICDI 和 CDC 类器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit

    我已检查驱动程序是否正常工作、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikas

    我希望您已按照以下应用手册中的说明执行解锁步骤

    www.ti.com/.../spma075.pdf

    除非器件损坏(IO 或某些内部电源电路)、否则我看不到器件不应响应的任何原因。 如果电路板是定制电路板、上述应用手册还提供了一些调试步骤(即使您有 EK-TM4C123GXL、我建议您进行检查)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit

    我没有 XDS100v2 prob
    我使用 LM 闪存编程器实用程序尝试过、

    设备检测正确、是否损坏?

    我在另一台机器上遇到了另一个奇怪的问题、在该机器上、我使用了6个 EK-TM4C123GXL 板、并连接了 RS485、我通过具有9个升压 DRV 8711双极步进电机驱动器的 UART 控制该机器、

    由于机器在过去4个月内工作、并在运行模式下突然停止、显示"未检测到设备"


    绿色 LED 亮起、
    TM4C123GXL 电路板未加热、
    3.我检查了3.3V 板载电源和5V 电源是否正常(所有器件均通过 USB 供电、而不是由外部电源供电)
    对于该机器的2个电路板、


    请尽快恢复


    谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    我无法根据您提供的解释肯定会是什么原因。 由于您使用 RS485和步进电机驱动器、因此我唯一怀疑的问题是器件在长时间内可能会受到高压损坏。 您能否确认 IO 永远不会受到超过3.3V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit Ashara

    由于步进电机采用24V 电源工作、因此 IO 的电压永远不会超过3.3V、即仅限于升压 DRV 8711驱动器和 TM4C123g 由 USB 电源供电、所有其他驱动器采用3.3V 电源工作、
    因为它工作了3个月,突然停止了,可能会出现什么问题?

    您能告诉我在硬件方面检查电路板的可能方法是什么(硬件级分析)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    我没有 XDS100v2 prob、
    我使用 LM 闪存编程器实用程序尝试了调试端口解锁、

    在最后阶段解锁时解锁、显示错误消息"无法初始化目标- 1"

    编程时显示错误消息"Unable to initialized target - 0"(无法初始化目标- 0)

    "无法初始化目标- 0"和"无法初始化目标- 1"之间的区别是什么

    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我们的项目完全被搁置,一切都被搁置,

    使用这些错误消息"Unable to initialized target - 1"进行调试端口解锁时发生的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    USB 驱动程序可能有问题、打开 和隐藏的驱动程序太多。 您可以尝试按如下方式删除它们:
    1) 1)以管理员身份运行 cmd.exe;
    2) 2)将路径更改为 c:\windows\system32、然后键入以下命令:
    设置 devmgr_show_nonprese_devices=1
    3) 3)键入以下内容:
    启动 devmgmt.msc
    4) 4)转到设备管理器、将其打开、然后在"视图"菜单中单击左侧的
    项目"显示隐藏的设备"。
    5) 5)您将看到安装了大量驱动程序、隐藏的驱动程序呈灰色显示。
    选择并删除所有隐藏项。
    6) 6)关闭 Device Manager (设备管理器)
    7) 7)在命令提示符下键入"exit"

    有用户报告多达200个隐藏设备。
    这个答案也是在这个网站上完成的-我没有找到这个链接。
    请记住、为同一设备始终使用相同的物理端口、以避免创建新端口并限制使用的设备数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikas

    驱动程序正常、因此我会相信 ICDI 器件正常工作、但主 MCU 上的某个器件无法正常工作。 请注意、EK-TM4C123GXL 是一款评估板、不适用于完整项目(用户手册中的 TI 责任条款)。

    您是否检查了主 MCU 的 VDDC 是否为1.2V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我检查 了2块板的 VDDC 为1.2V、而其他板的 VDDC 为0.9V

    是0.9V VDDC 供电板损坏的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我检查2块电路板的 VDDC 为1.2V、而其他电路板的 VDDC 为0.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我检查2块电路板的 VDDC 为1.2V、而其他电路板的 VDDC 为0.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vikas

    除非您在应用中使用低功耗模式、否则它不得为0.9V。 即使如此、解锁序列仍应起作用。

    此外、如果您按下"Reset"、则 VDDC 必须变为1.2V、同时仍按下"Reset"。