Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0232 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用 HALCoGen 配置、除了闪存配置选项之外、还找不到其他选项。 我们使用的是 HALCoGen 默认配置、 闪存中有错误代码"#10099-D 程序 将 无法放入 可用 存储器中。 ".cinit" 大小 为0x461的段定位失败。 可用 存储 器范围:sys_link.cmd /TMS570LS0232/源代码行 79 C/C++ 问题"
当我们手动将闪存配置为最大值时、没错。 我们在生成的代码之后使用 HALCoGen 自动配置、然后手动配置最大闪存。此操作是否兼容?
如果闪存不够、编译后的十六进制文件具有最大的79KB、并且会发生此错误。 TMS570LS0232的最大闪存为128KB。 配置 CCS 有什么问题?