This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294 ADC

Guru**** 2533170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567210/tm4c1294-adc

您好!

我不熟悉 TI Connected LaunchPad。

我正在尝试运行 EK-tm4c1294的"外设"文件夹中提供的演示代码。

要运行该代码、需要进行一些修改。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay

    外设代码具有为 TM4C129x 的系统功能构建的定义。 您可以从 TM4C129x 的现有示例开始、如 project0、然后从 ADC 示例复制文件。