This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:找不到 Launchpad XL2 rm57Lx 的 USB 连接(不再)

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566701/launchxl2-rm57l-usb-connection-to-launchpad-xl2-rm57lx-not-found-anymore

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

我正在使用 Launchpad XL2 RM57Lx、我能够通过其 XDS110 USB 接口对其进行编程。 周末回来后,我的计算机无法再检测到它。

如果我运行 C:\ti\ccsv7\ccs_base\con\uscif\xds110>xdsdfu -e
输出为:

找到0个器件。

它也不会显示在 Windows 设备管理器中。

我已尝试重新安装驱动程序。 USB 端口和电缆工作正常(使用 RM48HDK 进行了尝试、工作正常)。

为电路板供电时、以太网端口旁边的+5V LED6亮起。

我的电路板是否损坏? 如何重新连接到它?

我在 Windows 7上使用的是 Code Composer Studio 7。

此致、

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karel、


    请使用电压表、并将负极端子放置在电路板角的其中一个接地点。

    然后使用正极端子测量以下位置的电压:

     - JP2、 靠近 USB 插孔。   (默认情况下不会填充该焊盘、应该是带有焊锡桥的焊盘)。   该值应为~+3.3V

     -测试点、标记为+1.2V、靠近顶部丝印白色标签块。   读数应为~+1.25V

    此外、请告诉我 XDS110、LED7和 LED8下方的 LED 是否亮起或闪烁。
    LED 下方有一个用小字体书写在顶部丝印上的表格、用于解释其含义。  它们指示 XDS110的状态。


    在我的回忆中、这是我听说过的第一个"DEAD" launchpad、但我们已经报告了几个 HDK、其中 MCU 上存在电气过载情况、导致电源轨短路、电路板将严重失效。   尤其是在冬季、湿度较低且穿着漂亮羊毛毛衣的情况下、如果您没有 ESD 控制工作台、这可能是一个真正的可能性。


    当然、这可能是某个驱动程序问题、因此要做的另一件事是使用 Windows 设备管理器、并查看是否有板显示为任何类型的驱动程序错误设备。   如果您尚未重新启动 PC、或者在另一台 PC 上尝试重新启动套件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应 Anthony、

    我通常在耳机上工作、因此我现在只发现电路板发出的高音调蜂鸣声、似乎来自电路板的 USB 侧。

    电压:

    JP2:0.16V

    JP3:2.5V

    +1V2 (靠近白块和 J6和 J8):0.97V

    LED7和 LED8均处于关闭状态、表示未准备就绪。

    连接电路板时、Windows 设备管理器中没有任何变化。

    没有采取 ESD 预防措施 、现在是冬季(荷兰)...

    我想这是 RIP launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    是的-它是*可能的* RIP。 不过、如果您有任何其他东西插入或焊接到电路板上、您可能可以解决某种短路问题;如果其中一个意外造成短路、则可能需要花点精力来撤消这些更改。

    如果没有明显的情况、那么我的下一个倾角可能会被显微镜检查以发现任何问题、例如两个引脚之间的线夹卡住。 然后、我可能会移除 MCU、以查看这是否至少让电压轨恢复。 但 MCU 作为 BGA 很难移除并返工。 我认为完全组装的 LaunchPad 的成本实际上低于 MCU 的 Qty1;)因此,除了取消任何修改之外,其余步骤可能没有意义。

    -Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将 mibspi 连接到了 rm48hdk mibspi、但一旦它不再工作、我就断开了连接。 因此、现在没有任何东西连接到板。

    非常感谢您的帮助:)

    周末愉快!

    此致、

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karel、

    有趣。   这可能是问题所在。  HDK J9上的 MibSPI1附近有一些+12V 线路(实际上就在旁边)、如果您意外地连接到其中一条线路、这会导致几乎立即造成永久损坏。  我在自己之前做过这种事情。

    -Anthony