请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 SPI DMA 配置为从模式、如果我将器件配置为主模式、则其工作正常。
在从机模式下、传输在主机不提供时钟的情况下启动。
即使 SPI RX 缓冲区为空、空数据也会发送到 DMA RX 缓冲区并进行处理。
为什么会发生这种情况? 我无法在从模式下配置 SPI DMA?
此致、
Manohar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 SPI DMA 配置为从模式、如果我将器件配置为主模式、则其工作正常。
在从机模式下、传输在主机不提供时钟的情况下启动。
即使 SPI RX 缓冲区为空、空数据也会发送到 DMA RX 缓冲区并进行处理。
为什么会发生这种情况? 我无法在从模式下配置 SPI DMA?
此致、
Manohar