This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD 以太网引导加载程序

Guru**** 2599175 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567064/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad-ethernet-bootloader

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

大家好、TM4C 微控制器论坛、

我正在尝试为 TM4C129XNCZAD 器件构建基于以太网的引导加载程序。

我在器件的最新 Tivaware (我有2.1.3.156)中找不到任何示例代码。 我浏览了论坛和其他资源以找到一个良好的起点、但找不到特定的东西-器件不同或示例使用 UART 等用于引导加载程序。

我的问题:

- TM4C129XNCZAD 的以太网引导加载程序是否有具体示例?

如果没有具体的例子,最好从哪一个开始? 我是否应该开始查看 EK-TM4C1294XL 的(Tivaware 2.1.3.156)示例并修改以在 TM4C129XNCZAD 上运行?

谢谢您-我们非常感谢您的帮助。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robert

    您应该在 TivaWare 中引用的示例是

    D:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\dk-tm4c129x\boot_emac_flash

    它是基于闪存的以太网引导加载程序。 您还可以将 ROM 以太网引导加载程序用于出厂复位条件下需要使用香草引导加载程序的器件。 这是您拥有或正在使用 DK-TM4C129X 的定制板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的回复。

    是的、这是一个定制板。

    我将查看该示例代码并针对我的架构进行构建。

    谢谢、
    Robert