This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:TMS570最低编程接口要求

Guru**** 2846930 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567044/tms570ls0232-tms570-minimal-programming-interface-requirements

器件型号:TMS570LS0232

请有人给我指出定义 TMS570LS0232初始软件编程最低接口要求的文档。  此外、仿真的最低 JTAG 要求是什么?  是否可以将引脚数减至10引脚 Tag-connect 接头? (例如、将单个3.3V、单个0V 基准、EMU0和 EMU1组合为一个引脚)

我的理解是、需要一个14引脚连接器来连接一个 JTAG/编程工具、以便在 PCB 上进行初始闪存编程。  所有14个引脚都是必需的、上拉/下拉要求是什么。 如果我只进行编程、我是否需要7个 JTAG 连接以外的任何内容(测试、TMS、TDI、TDO、TCK、 RTCK 和 nTRST)加上0V 基准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    部分答案取决于您计划使用的扫描控制器(仿真器)。 TMS570LS0232需要 TMS、TDI、TDO、TCK、nTRST 和一个 GND 基准。 扫描控制器可能还需要 RTCK 和3.3V 基准。 测试不是必需的、但应在电路板上拉低。 通常不需要 EMU0和 EMU1。