This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:用于闪存外部连接的 SPI 闪存的 Uniflash

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566788/rm57l843-uniflash-for-flashing-external-connected-spi-flash

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们使用 Uniflash 来刷写内部 RM57闪存。 此外、此处的 RM57设计还连接了外部 SPI 闪存。  我认为、Uniflash 无法通过通用方法来刷写外部 SPI 闪存。 是这样吗?

与引导加载程序当前通过 CAN 获取闪存映像相比、其目的是能够拥有更快的闪存接口。

有些目标是可以通过 Uniflash 下载引导加载程序代码、然后可以刷写外部闪存器件、但 Hercules 不在该列表中。

我们还将查看 Hercules 引导加载程序应用手册 http://www.ti.com/lit/ug/tidu547/tidu547.pdf

但我认为 Uniflash 不是一个好的起点。 你怎么看?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、UniFlash 不支持在 Hercules 器件上对外部闪存进行编程。