This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXRM46HDK:ADC 值显示尖峰

Guru**** 2387880 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628392/ccs-tmdxrm46hdk-adc-values-show-spikes

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 HalCoGen 在 RM46 HDK 上设置 ADC 点。  这些点存在尖峰问题。  是否有最佳的 HalCoGen 配置? 或更改以减少尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    问题是、尖峰是否被 ADC 误读、或者 ADC 只是转换的线路上是否存在噪声。 HDK 具有一些 RC 电路、您可以在其中为 ADC 输入添加外部滤波、以帮助抑制电路板噪声。 HDK 的默认值是使用0欧姆电阻器填充电阻、而电容器保持未填充。 有关更多详细信息、请参阅 HDK 原理图、该链接可通过以下链接获取: www.ti.com/.../spnr032

    请注意、该链接指向包含原理图和其他 HDK 设计文件的 zip 文件。 RC 滤波器的特定信息电路信息位于原理图的第2页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为测试、我们禁用了所有块的"电容器放电"功能、现在看不到尖峰。 我会让它持续一夜。
    当光传感器值发生变化(电路中不存在 ADC)时、我们添加了在温度传感器上放气时的放电。 现在、我们在 ADC 上有接线、可能电路正在解决漏电问题。 IN 电路的阻抗约为120。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修订版:尖峰在今天恢复,附近的窗户有阳光时情况更糟(原因未定)。 在我开始看到温度传感器上的放气到 ADC 生成的波形后、我恢复了电容器放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neil、

    解决问题的关键是确定尖峰的来源。 这可能很简单、就像附近的荧光灯风扇(AC)或其他一些交流设备的局部噪声干扰一样。 当然、这些方法假定源是外部的。 考虑到您的意见、即直接阳光照射会导致电路板产生噪声、也可能会导致这些噪声。 假设这意味着阳光会导致电路板局部发热、从而增加噪声敏感性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提出了一些好的问题。 现在我认为,相互关联并不总是意味着因果关系。 如果我查看并查看平滑的数据、我不应该认为最新的变化是原因。 数据平滑的小时/时间可能只是附近电弧设备未运行的时间。 我在白天的时候来到这里、在白天的时候、未知机器会定期运行。 任何给定时间的阳光量都可能是偶然的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    我看到您在以下位置发布了有关类似问题的主题: e2e.ti.com/.../2323877

    新帖子是否引用了新问题、或者是否是此主题中引用的问题的延续? 如果是相同的、我们是否应该关闭此线程并在另一个线程上继续支持? 我不希望在同一主题的同时进行两次不同的对话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将此线程标记为已解决、它可能会被关闭。 我被引导更详细地考虑行为、因此我打开了最新的主题(今天我发现了多个组对振铃/尖峰大小的影响)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 我将结束这一主题、我们将继续通过新帖子和新的讨论系列提供支持。