This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L830:spna183.zip wue't build、其中 flash_defines.h

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566706/rm46l830-spna183-zip-won-t-build-where-is-flash_defines-h

器件型号:RM46L830

您好!

我正在开始一个 Hercules 项目。 我下载了您的示例 spna183.zip、但缺少 flash_defines.h。 我在哪里可以找到 RM46L830处理器?

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该工程是使用旧版本的 F021 API 库构建的、它使用了绝对路径信息。 下面是我为使其编译和链接而执行的操作。 我使用的包含路径基于我解压缩源文件的位置。 在本例中、我解压缩到"c:\ti\hercules "。 我将 include 文件的构建设置从

    至:

    我将链接器"文件搜索路径"从

    至:

    然后、我删除了项目中的"bl_link.cmd"文件、并将此修改版本的 bl_link.cmd 添加到项目中。 我所做的更正是删除两个指定目标文件前面的"..\release\"并更正 RM46器件的闪存大小。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/6406.bl_5F00_link.cmd