This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:无损坏的最大 N2HET 引脚电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566696/tms570ls1114-maximum-n2het-pin-current-without-damage

器件型号:TMS570LS1114

大家好、

为了在旧定时器中使用、我想使用 TMS570LS1114上的 N2HET 引脚来驱动逻辑电平点火 IGBT。 数据表指出、特定电压范围的最大电流为2mA 零显性电流。

零主导地位如何是零主导地位? 占空比小于50%还是要低得多?

-如果我不关心引脚电压、只想在不使用缓冲器的情况下尽快对 IGBT 栅极充电/放电、那么为了避免 IC 损坏、限制电流所需的电阻器是什么? 3.3v @ 2mA 表示~1.7k、这是可以执行的但很慢。 但是、再说一次、我不关心引脚电压、只是为了避免对端口造成物理损坏、那么我可以达到多低的电平?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过将电流限制为与绝对最大输入钳位电流20mA 相同的值来避免损坏 IC。 但是、这可能会影响附近输入引脚的感应电平。 零主导缓冲器的设计使两个此类缓冲器短接在一起、其中一个驱动高电平、另一个驱动低电平、产生的输出电压将足够低、可以测量为零(< 0.8V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速回答。 为了安全起见、我将引脚限制为10mA。

    如何确定不会影响附近引脚的最大电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总引脚电流不应超过每个引脚的额定电流之和。 如果您将此 HET 引脚的电流限制为10mA、并且有4个其他2mA 缓冲器不驱动电流、那么您应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    此致、
    莫拉纳