This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294生命周期

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566456/tm4c1294kcpdt-tm4c1294-life-cycle

器件型号:TM4C1294KCPDT

我正在尝试更换过时的 LM3S9D92。 我们的客户希望的最后一点是尽快再次访问过时的器件重新设计。 在哪里可以找到 TM4C1294的生命周期信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Loren

    TM4C129x 器件已投入生产超过2年。 我们认为该器件在未来几年内不会出现停产计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我希望未来能有一个日子(如2025年)、但我怀疑、因为它只有2年的历史、它将会有一段时间。

    此致、
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以搜索具有广泛通用功能的器件-不会过于"罕见或特定"。 这样,移徙----可能是痛苦的----在"痛苦和痛苦"这一最低限度的情况下实现。

    您和您的客户可以通过定期购买来解决您的"永久供应"目标-确保您始终拥有充足的库存。    经常发生的情况是、您/您的客户"抗拒"、并试图将整个"制造/测试/库存"负担转移给供应商。

    减去您的合同承诺-您(合理地)是否可以期望供应商为您生产器件-在未来很远的距离内?    现实并不总是令人愉快的-但应该被接受...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们在开始全面生产后立即将 LM3SD92停产、并将其烧掉。 我们不希望再次燃烧、我们的客户希望获得生命周期承诺、而不仅仅是良好的意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您/您的客户在臭名昭著的 LM3S fiasco 中"孤单"。 (您可以在这里阅读我的著作-强烈抗议"低于标准"处理" LM3S 的标题"的方式。)

    BTW -您是否认为您在这里收到了接近"生命周期承诺"的任何地方? 几乎是铁包的,任何供应商都不会作出这种片面的承诺! (正如我之前的帖子详述...) 必须接受现实!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Loren、

    尽管 LM3S 决策对于很多客户来说非常不幸、但我必须同意 CB1。 任何供应商都不能作出承诺。