This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:具有 LabVIEW 的 TM4C1294

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566432/ek-tm4c1294xl-tm4c1294-with-labview

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我正在尝试使用 USB 接口将 TI TM4C1294板与 LabVIEW 相连接。

我能够通过 CCS 编译代码、示例文件工作良好、LED 闪烁教程也工作正常。

但是、当我尝试将 Energia 的 DualBlink_430文件转换为 DLL 文件时、我在 Visual Studio 2015上看到错误。

我知道 Visual Studio 未配置为与 USB 连接、但是否有方法可以解决错误并从 LabVIEW VI 调用此文件?

如果没有、我是否可以从 LabVIEW 中使用直接命令来连接电路板?  

我浏览了此页面以供参考、但没有可用的教程:

e2e.ti.com/.../665977

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gokul

    有关 Energia 的任何问题都会提交到 Energia 自己的论坛。 我们不支持 TM4C 论坛上的 Energia 相关问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    这不是 Energia 的问题。 我只是想弄清楚如何使用 USB 端口将 TI 板连接到 LabVIEW。 你对此有什么建议吗?