This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:Tivaware 图形库显示旋转

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/565598/tm4c129xnczad-tivaware-graphic-library-display-rotation

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好、e2e、

 Tivaware 图形库中是否有用于显示旋转的配置、90、180、270?

我检查了用户手册、没有相关信息。

提前感谢。

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leon

    您是指动态屏幕旋转还是静态旋转?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    静态旋转就足够了、您有相关信息吗?

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    编译流程中的横向、poTrait、peripheral_flip 和 poTrail_flip 的定义应该有助于您管理 TivaWare 随附的图形驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    是的、我找到了它、我们可以在编译图形库时启用定义。

    //尽管显示栅格相对于给定原点以固定方向扫描,但栅格显示驱动程序可配置为旋转

    //显示的图像,允许以任何纵向或横向格式查看显示。  在构建时通过定义其中一个来选择方向

    //显示的图像与光栅扫描的原点相同的正交,Display_rotate_90旋转

    //图像,使图像原点相对于光栅原点位于显示屏的右上角, display_rotate_180用于放置图像

    //光栅扫描右下角的 origin 或原点放置在光栅左下角的 display_rotate_270。  在中

    // display_rotate_90和 display_rotate_270用例,在 g_sGrRaster16BppDriver 结构中报告给图形库的宽度和高度

    //相对于\b 光栅宽度和\b 光栅高度反转。

    #ifdef display_rotate_90
    //
    //此版本的函数处理我们编写的情况
    //相对于光栅扫描垂直向下的像素行。
    //
    静态空
    GrRaster16BppDriverPixelDrawMultiple (void *pvDisplayData,Int32_t LX,
                                       int32_t ly、int32_t lX0、int32_t lCount、
                                       int32_t lBPP、const uint8_t * pui8Data、
                                       const uint8_t * pui8Palette)

       uint16_t * pui16Ptr;
       uint32_t ui32字节;
       tRaster16BppDriverInst *pInst;
       int32_t lXMapped、lYMapped;

    谢谢。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    是的、这也是可能的。