This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题

Guru**** 2599275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/566339/problem-in-adc

主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好...

我想问 Tiva Tm4c123的 ADC 引脚是否可耐受5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表有什么含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文章标题为"Problem in ADC"。 但是、该消息并未提及问题... 唯一的问题是从数据表中可以很容易地得到解答... 论坛将很难提供帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva">唯一的问题是数据表很容易回答... 论坛将很难提供帮助...[/quot]

    您可以从数据表中复制相关部件,并在此处以银盘展示... ;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m"]您可以从数据表中复制相关器件、并在此处以银盘显示[/引述]

    实际上、我考虑使用几个电压表、示波器、逻辑分析仪来设置工作台、在视频上记录完整的应力测试并在您的管道上发帖... 但是我突然注意到我不得不跑到宠物商店,因为我们没有给海龟吃东西... 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们被告知——(一些)海龟是忍者——也许喂食时间应该优先……

    (大多数)供应商 MCU 数据手册的后面部分显示了器件规格-通常按 MCU 外设分组-提供了所需的详细信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1"]我们被告知-(一些)海龟是 Ninjas -也许喂食时间应该优先...[/引用]

    我被告知,在这种情况下,宠物鼠会带来披萨

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    而且...您的"信息员"... 有多少腿? (部分)披萨烤箱是否"电压不耐受?" (还是-葡萄糖?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、论坛用户、

    IO 可耐受5V 电压。 但您需要考虑的是、ADC 的最大基准输入为3.3V。 因此、如果输入高于基准、ADC 饱和时会有什么用。

    正确的方法是将模拟信号缩放到 ADC 的 Vref 范围。